This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在充电期间、完整的充电容量会发生变化。 为什么?

Guru**** 2591970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759522/bq28z610-the-full-charge-capacity-changes-during-the-charge-why

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我使用的是电池组2p1s Panasonic NCR18650BF、我已成功完成学习周期。 在电池充电过程中、充满电容量会发生变化、我不明白原因。

从 bqstudio 导出的电荷日志下方

我出了什么问题? 
提前感谢您。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里没有任何问题。 IT 算法可以补偿充电期间的电池加热和其他参数、并为此调整 FCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但这种调整也会改变 RSOC、因为 RSOC =剩余电量/充满电容量、那么我每次充电都有不同的 RSOC。 是否有办法将 FCC 固定为6700?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我建议您在监测配置中使用平滑处理并启用平滑处理。 这会有所帮助。 但它不能保证一定会将 FCC 固定在某个位置。