This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759537/lm5001-lm5001

器件型号:LM5001

LM5001可用于升压转换器

VIN=5V

VOUT=60V/0.01A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    是的。 LM5001具有75V 内部 MOSFET、电流限制为1A。 由于负载电流较小且占空比最大限制、因此最好让它在 DCM 下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢、那么为什么我不能用 webench 创建设计呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    因为 webench 仅支持 CCM 仿真。 它始终尝试计算正确的电感值、但失败了。 lm5001的最大占空比为85%、这就是 webench 显示计算出的占空比超过限值的原因。
    您可以从 TI.com 下载 TINA 模型并使用 TINA 进行仿真。