This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759399/lm5067-lm5067

器件型号:LM5067

您好!

我们正在 其中一个设计中使用热插拔控制器器件型号 LM5067。

通过 MOSFET 的计算电流将为20安培@-ve 48V。

我随附了功率计算器表、其中存在一些问题(Cell # F48)。

我们希望使用 MOSFET 器件#IPB020NE7N3G。 此外、还随附了相同的数据表。

请建议更正功率计算器表。

此致、

Jainendra

e2e.ti.com/.../3247.LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_BAYTOP.xlsx

e2e.ti.com/.../IPB020NE7N3_5F00_Rev2.2_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    目标功率限制(Cell # F48)应高于(Cell # F47)中建议的最小功率限制值。 因此、在 Cell # F48中输入152W。
    此外、选择150nF 作为计时器电容。

    此致、
    Rakesh