This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:采样测试故障

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166863/tps7a8300-sample-test-fault

器件型号:TPS7A8300

您好,工程师 S Ü D

使用 TPS7A8300RGRR 替代 SGM2049XTRL20G/TR、但 TPS7A8300RGRR 在特定测试中未输出。

输入5.5V 输出5V、启动电流3A、持续时间1.2ms、正常电流780mA、此电源用于 AD 芯片和运算放大器电源。

在实验室测试中、如果运算放大器没有收集到的信号、则可以在启动时启动 TPS7A8300RGRR、如果运算放大器有收集到的信号、则启动时 TPS7A8300RGRR 无法正常输出。

单独测试 LDO、5V 输出、连接到电子负载、最大电流为1.35A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、  

    请允许我在1-2个工作日内对此进行研究。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 juliette,

    情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、  

    很抱歉耽误你的时间。  

    该器件的额定电流仅为2A、因此在1.2ms 内使用3A 是与绝对最大值之间的显著偏差  

    根据我的理解、当连接运算放大器时、LDO 不会进行调节。  

    运算放大器是否短路? 如果负载过高、则器件可能无法启动、并将 LDO 置于电流限制状态。  

    我们也不建议使用电子负载进行测试、使用电阻负载时是否存在启动问题?

    最棒的

    Juliette