This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:电池置位和置位时的浪涌电压较大

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165101/bq25892-large-surge-voltage-when-battery-is-asserted-and-de-asserted

器件型号:BQ25892

大家好、

客户使用 BQ25892并在电池断言或断言时测试 VBAT 引脚上的大浪涌电压。 Sch 和测试结果如下所示。 您能就此提供任何建议吗? 谢谢!

当电池失效时、黄色线是 VBAT 波形。

当电池被置位时、黄色线是 VBAT 波形。

谢谢!


Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    请提供以下建议吗?

    1.您是否使用真实电池或电池仿真器进行这些测试? 在最后一次示波器捕获开始时、VBAT 似乎有大约~1V 的变化。 实际的电池应使 VBAT 保持稳定。

    2.当您说电池已置位/取消置位时,您是使用外部电路元件断开电池,还是只需用手断开电池? 电池是否远离充电器 IC 的 BAT 引脚?

    3.将电池应用到系统时,您的电池电压是多少(电池/电池仿真器终端上的电压)?

     此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    1.真实电池。

    2.手动。 不是很远。

    3.8V-4.0V

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    1) 1)当您看到电压尖峰时、能否提供 VBAT、IBAT (流入电池的电流)、VBUS 和 IBUS (充电器的输入电流)的示波器捕获? 请在一张示波器图片中标记和。

    2) 2)您还能在看到电压尖峰时提供 VBAT、IBAT、VSYS 和 ISYS (SYS 负载电流)的示波器捕获吗?

    3) 3)请在移除电池之前提供充电器设置的完整寄存器转储、并在移除电池后提供另一个寄存器转储。

    3) 3)  您的系统中是否有任何可能在 BAT 引脚上提供~5.5V 电压的更高电压连接?

    4) 4)连接模拟电池(例如、源表)或其他类型的电池(如果可用)时、行为是否保持不变?

    此致、

    James