This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:寿命数据异常

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168417/bq78z100-lifetime-data-were-abnormal

器件型号:BQ78Z100

您好、Sire 请参阅下图。

左侧部分来自 golde.gg、右侧部分来自产品)

我们的电池组是单节电池应用。

但我们的生命周期数据为6095mV 和127度。

您能就此问题向我们提供一些指导或建议吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    正常负载是否大于3A? 如果没有、则表明电池组可能发生短路。

    即使电池组处于睡眠状态、也会收集使用寿命数据、因此请检查电池是否暴露在低温/高温下。

    一个猜测是充电器连接时存在短路。 充电器尝试提供最大电流、直到保护措施启动、将电流归零。 这可能会导致电压突然跳变。 此类事件将导致温度升高、但 IMO 127C 足够高、可导致安全问题。