This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:散热焊盘未连接

Guru**** 2522520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168348/tps74901-thermal-pad-no-connect

器件型号:TPS74901

您好、E2E、

我们正在其中一种设计中使用 TPS74901DRCR (VSON)。  我们尚未将散热焊盘接地并将其悬空。 它会影响 VR 电气运行还是仅影响热性能?

从数据表第10.3节可以看出、它可以保持浮动、但仅会产生热影响(不会产生电气影响)。  请确认。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    只要 GND 引脚牢固地连接到一个较大的 GND 平面、那么被断开的散热焊盘将不会导致电气性能故障。 但是、如果器件上耗散了相当多的功率、热关断可能会成为一个问题、因为散热焊盘对器件的热性能有重大影响、因此如果进入热关断状态、则会出现性能下降。

    此致、

    John