This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24232

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ25180, BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168576/bq24232-bq24232

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件: BQ25180BQ24078

您好、TI -应用工程师、

感谢您为电池充电器推荐 BQ24232。 似乎是一个有趣的器件、可与 USB 适配器配合使用并与我的充电电流相匹配。 但是、由于供应商提供的这些电池可用性、我可能会寻找4.35V 的电池。 我可以使用 BQ24232吗? TI 是否提供任何与 BQ24232相似且可支持4.35V 电池的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、索非亚、

    如果客户正在寻找具有可配置性的器件、我建议使用 BQ25180。 这是一 款 I2C 控制型1节电池1A 线性电池充电器、具有电源路径和运输模式、可配置为4.2V 或4.35V (以及许多其他电池充电电压!)

    如果需要引脚对引脚兼容的器件、则可以使用 BQ24078将电池充电器电压设置为4.35V。  

    此致、

    Anthony Pham