请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 您好,团队
客户对 BQ25570有疑问:
我正在执行一个项目、我将使用 BQ25570。 但我有两个负载、它们具有不同的输入电压值。 我可以使用 VSTOR 吗?
如果是、如何将其输出调整为5V?
激活 V_bat 时、VSTOR 和 Vout 输出是否相同?
请帮帮我。
谢谢、此致、
交汇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,交汇。
是的。 VSTOR=VBAT 可以是一个负载、VOUT 可以是另一个负载。 可以调整 VBAT_OV 电阻器的大小、以便 VSTOR=VBAT=5.0V。 还可以调节 VOUT 电阻器、以提供低于5.0V 的电压。 https://www.ti.com/lit/zip/sluc484上的设计 xls 有助于调整 EVM 电阻器的大小。
此致、
Jeff