This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:寄存器访问/复位

Guru**** 2501545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167602/bq51021-register-access-reset

器件型号:BQ51021

我遇到电源电流寄存器2问题。  数据表指出:  

位置0x01和0x02可以随时写入。 只有当 VRECT > VUVLO 时、位置0xE0至0xFF 才起作用。 当 VRECT 低于 VUVLO 时、位置0xE0至0xFF 复位。

但是 、当发送器未为线圈供电时、我将无法访问该寄存器。  我可以解决这个问题、但我也看到寄存器正在进行复位、甚至读取看起来无效的值。  B3-B7未使用、但仍在数据表中标记。  我是否需要读取和屏蔽我想要的位?  在我写入该寄存器并在重新建立电源后线圈断电后、我看到一些 B3-B7位被置位、较低的位被改变。  其他时候、它们只是复位为默认值: 存储器位置:0x02、默认状态:00000111、这样、当重新建立充电时、它会意外地使用100%而不是我编程的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将检查此问题、并将在今天通过 COB 为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想在离线时与您讨论这个问题、并将与您联系。