This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17506Q5A:持续漏极电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17577Q5A, CSD17506Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168606/csd17506q5a-continuous-drain-current

器件型号:CSD17506Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD17577Q5A

您好!  

客户感到困惑。 您能否指定 客户应采用的最大电流额定值? 100或23A? 有什么区别? 谢谢你。

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 数据表中的最大漏极电流额定值的计算方法如以下链接中的博客中所述。 100A 连续电流额定值假设外壳温度可保持在25°C、理论上需要"无限"散热器来保持。 如注释(1)所述、使用在单层 PCB 上测量的 RθJA μ A 来计算23A 连续电流额定值、如数据表注释左侧的图所示。 客户应用中的实际性能将取决于 PCB 布局和层叠以及环境温度和气流。 °在多层 PCB 上实现良好的布局、RθJA μ W 可降至15°C/W 至20 C/W 为什么客户在其应用中使用 CSD17506Q5A? 它是一款较旧、成本更高的 FET。 我们有一个更新、成本更低的引脚对引脚替代产品 CSD17577Q5A、其导通电阻稍高(VGS = 10V 时最大为4.2mΩ Ω 与4.0mΩ Ω)。 我将在下面添加第二个链接、以了解我们所有基于网络的 FET 技术信息。 中包括文档、应用手册、技术文章和 FET 功率损耗以及选择工具的链接。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-3

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3/slvafg3.pdf

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用