This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池电量监测建议- 4/5 LED 输出

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TPS61023, LMS33460, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168400/battery-fuel-gauge-recommendation---4-5-led-output

主题中讨论的其他器件:BQ24610TPS61023LMS33460BQ40Z50

大家好、

我当前的设置是2 x 18650 (Panasonic NCR 18650B)电池并联 、由 BQ24610充电。 18650的输出通过  LMS33460 3V 欠压 保护器并进入5V 3.7A 升压转换器(TPS61023)。

我希望获得一些关于 我应该选择什么电池电量 IC 的建议、因为我们希望它执行的唯一功能是通过安装在 PCB 上的4至5个 LED 指示电池电量百分比。 这是可行的、如果是、您会推荐什么?  

 

提前感谢您

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、我们还希望移除 LMS33460并在电池电量 IC 中提供保护功能。 是否有任何 IC 预置为4.2V 锂电池化学电池,并具有保护和 LED 输出,或者是否需要闪烁?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    BQ40Z50可驱动多达5个 LED、并具有集成保护 FET 驱动器、支持1-4节电池组。 我会首先查看该监测计、看看它是否具有您所需的一切。

    此致、

    Wyatt Keller