This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TIDA-01419链路丢失

Guru**** 2139540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS40428, TPSM846C24, TPS544C25, TPS549A20, TPS82150, TPS53676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168443/tps53647-tida-01419-lost-link

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: TPS40428TPSM846C24TPS544C25TPS549A20TPS82150TPS53676

尊敬的先生/女士:

我尝试访问  TIDA-01419 -适用于采用 TPS53647的 Intel Arria 10 GX FPGA 的四相150A 参考设计 、但我遇到了这种链路中断错误。 此参考设计目前是否正在更新?

我在 10AX066xx 中使用两个 Intel Arria 10 GX 器件、需要有关电源树的建议。 以下是我的规格和选择:  

制造商器件型号

信号名称

输入电压

输出电压

输出电流

最大 IC 的输出电流

类型

TPS53647

TPS53647_VCC

4.5V - 14V

0.9V

105A、5.12A

240A、40A

G1

控制器

TPS40428

TPS40428_VCCERAM

 

 

 

 

 

 

TPSM846C24 (或) TPS544C25

TPSM846C24_VCCRT (或) TPS544C25_VCCRT

4.5V - 15V

1.03V

16.27A

35A (C24)、30A (C25)

G2

模块或转换器

TPS549A20

TPS549A20 (转换器)_VCCPT

4.5V - 20V

1.8V

10.23A

15A

G3

转换器

TPS82150

TPS82150_VCCIO_1.2V

4.5V - 16V

1.2V

1A

1A

 

模块

 

TPS82150_VCCIO_1.8V

 

1.8V

 

 

 

模块

如果我选择了最佳器件、您是否有任何建议、如果有任何建议、我们将不胜感激。 Thx

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    首先、我假设在您的电源轨图中、"Iout"表示 RMS/TDC 电流、"Max. Iout for IC"表示 EDC/峰值电流。

    我也无法访问此参考设计、但您对 TPS53647和 TPS40428的选择是合理的、具体取决于我所见。 TPS53647需要3个功率级为您的应用提供足够的电流。 我会推荐 CSD95410功率级。

    但是、在三相+单相配置中使用 TPS53676可能会更好地为105A VCC 轨和16A VCCRT 轨供电。 TPS53676可通过单个控制器运行两个电压轨、从而降低总 BOM 成本。 对于此应用、我还建议使用 CSD95410功率级。 此外、TPS53676是比 TPS53647更新的器件。

    顺便说一下、此线程当前分配给 BMC-MCS、该产品线负责处理 TPS53647、TPS53676、CSD95410和 TPS40428。 要获得上述其他器   件(TPSM846C24、TPS544C25、TPS549A20、TPS82150)的支持、我建议创建一个询问其中一个器件的新 E2E 主题。 这将使您与处理这些零件的产品线 BSR-MV 联系。

    谢谢、

    特拉维斯