This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:为学习周期提供恒定充电/放电电流的方法

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167164/bq28z610-ways-to-provide-constant-charge-discharge-current-for-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:LM317LBQ25883

您好!

是否有人建议采用适当的方法来提供恒定充电/放电电流以执行学习周期?

我在 LM317L 数据表中看到了这一点:

但它仅提供50mA 电流。 LM317L 的最大容量为100mA。 但是、TI 的学习周期手册指出:

因此、虽然推荐使用 C/2、但我想50mA 应该适合任何电池。

但有人对此有建议吗?

对于放电,它是否可以像 BJT 晶体管那样简单,它的 IC=B*IB?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    在此过程中、充电终止非常重要。 C/2速率不需要非常精确。

    我建议使用 TI 的充电器产品。

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    对于充电终止、我假设您是指该图上学习周期的绿色部分、对吧?

    如果是、 对于此电池、我只需 按照电池的充电数据表参数执行绿色部分:

    使用 1625mA 的恒定电流、4.2V 的恒定电压进行充电、并在充电电流降至65mA 之前保持充电状态、对吧?

    再次感谢!

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    是的。 在锥度持续时间内、电流应降至锥度电流以下、而不一定是截止电流为65mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    现在、对于充电、我的电池电路已经使用了您提供的链路的其中一个 IC。 它是 BQ25883 (适用于 USB 输入的 I2C 2节2A 升压电池充电器)。 这是电路:

    那么 、我能否使用我的电路上已有的充电器执行学习周期的充电终止(绿色部分)? 请注意、我的电池电路使用2节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好使用充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、我将这样做:使用 上面显示的电路上已经存在的 BQ25883充电器 IC 执行充电终止部件。

    现在、对于两个放电部件(初始放电和 I > C/10放电)、我假设必须使用外部负载来完成放电。

    我在学习周期 PDF 中看到:

    但是、我不清楚是否有办法使用充电器或监测计 IC 在没有外部负载的情况下实现这一点。

    因此、要确认:

    我必须通过从  电池中消耗恒定电流来执行学习周期的两个放电部分、并将该电流通过充电器和测量仪表 IC、就像连接到我的电池管理器电路的正常负载一样、对吧?

    (我知道 在学习周期中、此电流只需通过监测计 IC 排出、但充电器 IC 位于监测计和电路的负载输出之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载必须连接到 PACK+和 PACK-。

    充电器是否可拆卸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但我可以切断连接到充电器 BAT 引脚的 PACK+走线、并将放电部件的负载放置在那里。 然后将其跳回充电部件、如果这是一个选项的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我建议将负载和充电器连接到 PACK+/ PACK-。 无需切断迹线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会这样做。 我找到了一种在充电器 IC 上禁用充电的方法。 因此、除了"充电终止"之外、我将禁用学习周期的所有阶段的充电。

    现在、在正常充电步骤之前、我的充电器 IC 具有涓流充电和预充电步骤。

     正常充电之前、我是否仍然可以使用涓流充电和预充电来完成学习周期的"充电终止"阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压低于工作范围、您可能需要对电池进行涓流和预充电。 当我们说电池完全放电时、这意味着电池制造商在正常工作范围内建议的完全放电点。