This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:OC 测试问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167184/tpsm53602-oc-test-issue

器件型号:TPSM53602

尊敬的团队:

客户使用 TPSM53602、负载为0.1A。 他们将 在产品 交付前进行可靠性测试,并使用 TPSM53602强制电流为3A,时间约为1分钟。 现在 、客户希望确认这是否会对 TPSM53602造成任何不利影响。

请帮您检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    3A 是 TPSM53602的额定电流过大、可能会使器件进入过流状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我知道您的意思,数据表显示过流为3.5A,、因此客户希望了解 可靠性测试是否会对 TPSM53602造成任何不利影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已经向客户确认、当他们执行3A 可靠性测试时、TPSM53602将受到过流保护、现在他们将向终端客户发送样片器件。因此他们想知道可靠性测试是否会对 TPSM56302造成任何损坏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    负载为3A 时的可靠性测试不会对产品造成损坏、仅会由于过流保护导致输出异常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    已注意到、感谢您的大力支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    谢谢、我将结束这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、您可以关闭此案例。

    谢谢