This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:栅极引脚拉电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168605/lm5060-gate-pin-sourcing-current

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:LM74502H-Q1

大家好、

我的客户来 我们检查栅极引脚拉电流容量、他们得到的 IGATE 电流典型值为24uA。 他们想要检查是否有任何更大的电流器件、您能帮助检查一下吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请查看 LM74502H-Q1。 它具有11mA 的栅极驱动强度

    此致、

    Rakesh