This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:如何降低 TL431的输出纹波?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168454/tl431-how-to-reduce-the-output-ripple-of-the-tl431

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:LM4040

大家好 、

我们是否对 TL431B 的电路设计有建议? 客户希望降低器件的输出纹波。

此外、TL431B 和 LM4040之间的区别是什么?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew  

    • 请分享原理图、我可以为您提供一些建议、以使其稳定。  
    • 您需要选择合适的电容器以确保 TL431稳定。 请参阅 TL431数据表第18页的"打架7-18和7-19 "以及应用 手册 SLVA482A 、了解有关应装订电路设计的更多详细信息。  
    • 与 TL431相比、LM4040具有更好的温漂和初始精度、并且对于所有电容器而言都是稳定的。 Howerver LM4040具有固定电压选项、但与 TL431不同。

    此致

    Trailokya