This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS611781关断延迟时间问题

Guru**** 2506685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166735/tps61178-tps611781-off-delay-time-issue

器件型号:TPS61178

尊敬的先生:

TPS611781关断延迟时间问题的相关说明。

  1. 当 TPS611781的 EN_pin11从高电平变为低电平时、TPS611781的 SW_ pin7会将其停止。

从 EN 引脚11 (低电平)到 SW 引脚7 (STOP)的时间是多久?

  1. 当 TPS611781的 EN_pin11从高电平变为低电平时、然后 TPS611781的 DISDRV_ pin9从高电平变为低电平。

从 EN 引脚11 (低电平)到 DISDRV_引脚9 (高电平)的时间是多长?

请勾选以尽快回复我们。

非常感谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    没有有关延迟时间的规格。

    我可以为您提供一个测试结果以供参考。

    从  EN 引脚11 (低电平)到 SW 引脚7 (停止) 270ns。

    从 EN 引脚11 (低电平)到 DISDRV_引脚9 (高电平)、时间 无法测试。

    DISDRV 引脚 µA 内部55 μ A (典型值)灌电流。 它不会像您提到的那样变为高电平。

    当 EN 为低电平时、灌电流停止灌入、 并且变为高电阻。

    DISDRV 电压随栅极上的电阻器和容量变化。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    从 EN 引脚11 (低电平)到 SW 引脚7 (STOP) 270ns。

    -->来自 EN 引脚11 (低电平):这意味着 EN (引脚11)低电平为 VEN_L (EN 逻辑低电平阈值) 0.4V (最小值)。

    正确吗?

     

    关于 TPS611781启动时间。

    软启动:

    2-1 tSTARTUP 启动时间典型值为3.2ms。

    启动时间是否定义了最大和最小启动时间?

    2-2预充电时间:

    tPRE_charg 预充电时间典型值为2.6ms。

    预充电时间是否定义了最大和最小启动时间?

     

    TPS611781的输入 VIN (P12)电源(BAT_IN):4V (始终由电池供电-连接电池)。

    TPS611781的输出 VOUT (P8)功率(VBUS):5V。

    当 EN 引脚11从低电平(0V)变为高电平(>=1.2V (max))时。

    它将开启软启动时间。 正确吗?

    [ VEN_H EN 逻辑高电平阈值:1.2V (最大值)。]

     

    由于 TPS611781的 VIN (P12)电源(BAT_IN):4V (始终通电-连接电池)。

    软启动时间仅为 tSTARTUP (启动时间)。

    软启动时间不包括 tPRE_charg (预充电时间)。

    正确吗?

     

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    此致、

    文森特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vincent:

    1.是的。

    最小  和最大启动时间分别为3ms 和3.4ms、

     最小 和最大预充电时间为1.8ms 和3.4ms。

    不会。它仍将经历预充电(2.6ms)和软启动(3.4ms)。

    总启动时间为6ms。

    4.软启动将始终包括预充电时间。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    问:

    3.否 它仍将经历预充电(2.6ms)和软启动(3.4ms)。

    总启动时间为6ms。

    -->

    软启动时间包括预充电(典型值为2.6ms) 和启动时间(3.2ms)

    总软启动时间为5.8ms (2.6ms+3.2ms)

    正确吗?

    TPS611781:4V 的输入 VIN (P12)电源(BAT_IN)(始终通电-连接电池)。

    TPS611781的输出 VOUT (P8)功率(VBUS):5V。

    当 EN 引脚11从低电平(0V)变为高电平(>=1.2V (max))时。

    它将启动软启动时间(5.8ms)。 [包括预充电和启动时间(3.2ms)。

    软启动时间(5.8ms)(VOUT (P8)低电平(0V)完成后。

    输出 VOUT (P8)功率(VBUS)将从低电平(0V)启动至高电平(VBUS)。

    正确吗?

    [ VEN_H EN 逻辑高电平阈值:1.2V (最大值)。]

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉我犯了个错误;时间应该是2.6ms 和3.2ms。 完全5.8毫秒。

    2.是的,这一过程是正确的。

    请注意、预充电时间(2.6ms)和软启动时间(3.4ms)是典型值。

    预充电时间范围为1.8ms 至3.4ms、软启动时间仅适合测试 条件 Vin=8V 和 Vout=16V。

    它们可能会随芯片、温度、输出电容等而变化。

    希望答案能解决您的问题。

    此致

    Fergus