This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:关于 TPS611781 VOUT 波形问题。

Guru**** 2505865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168031/tps61178-regarding-the-tps611781-vout-waveform-issue

器件型号:TPS61178

尊敬的先生:

有关 TPS611781 VOUT 波形问题的说明。

当 TPS611781的 EN_pin11从高电平变为低电平时。

TPS611781的输出 VOUT (P8)功率(VBUS)关闭(关断)。

输出 VOUT (P8)功率(VBUS)关断波形具有阶跃间隙。

这是正常的吗?

2.输出 VOUT (P8)功率(VBUS)关断波形具有阶跃间隙。

导致阶跃差异现象的原因是什么?

请勾选以尽快回复我们。

非常感谢。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    1、输出阶跃间隙正常、但 不一定会发生。

    让我们在数据表中查看测试结果。

    它由 EVM 进行了测试。 Rgate = 150k、Cgate = 0.022uF。(原理图中的 R179和 C134)。

    EN 关断后、开关停止、DISDRV 引脚不再消耗55uA 电流。

    Cgate 的初始电压为-55uA*150k=-8.25V、当漏极电流丢失时、容量开始通过 Rgate 放电。

    我们可以计算容量电压 Vleft (t)=-8.25*e^(-t*/(150k*0.0022u))、在大约7.3ms 后、电压仅为0.9V、即 MOSFET 的阈值电压。

    因此、我们可以看到关断周期分为三个阶段:

    1. EN 低至 Vo=Vin。  断开 MOS 导通。 输出容量通过负载放电。

    2.当 Vo =Vin 时、断开 MOS 仍然 导通。  输出电压被钳位至 Vin、电流流经电感器、高侧 MOS 的体二极管、断开 MOS 和负载。

    3.当 Cgate 放电至阈值电压时、断开 MOS 向下传送。 输入无法再将能量转换为输出。

    输出容量再次开始通过负载放电。

    我们可以看到、阶跃间隙由输出放电和 Cgate 放电时间之间的差值决定。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    TPS611781的输入 VIN (P12)电源(BAT_IN):4V (始终由电池供电-连接电池)。

    当 TPS611781的 EN_pin11从高电平变为低电平时。

    TPS611781的输出 VOUT (P8)功率(VBUS)关闭(关断)。

    输出 VOUT (P8)电源(VBUS)关断至3.3V、以开始具有阶跃间隙。

    输入电压始终为4V。

    此时输入电压为4V >输出电压为3.3V

    在3.3V 时开始阶跃间隔的原因是什么?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    正如我说过的、当电源直接为负载充电时、会出现该步骤。

    0.7V 的差值是电感器、高侧开关的体二极管上的压降、并且完全断开 MOS。

    此致

    Fergus