This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066IA:同一卷带中的两个直流电压有33wks 差,这是否正常?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167219/lm25066ia-two-dc-in-the-same-reel-have-33wks-difference-is-this-normal

器件型号:LM25066IA

大家好 、
我们在2个 DC 中收到的大多数 TI 器件只有1-5wks 的差异、如图1 (例如:一个 DC 是2227、2DC 是2229)、但一些在 pico 2中显示、一个 DC 是2148、2DC 是2229、33wks 的差异、超过半年、这是否正常?

Pico 1

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一主题上创建多个主题帖不会对您有所帮助。 我正尽力从包装团队获得答案。 请合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,我不愿意太多麻烦 你。   这将使我们承担损失和更多责任,我们必须得到任何"正常情况"这样的词语,然后才能度过艰难的时间。  请帮我们、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从包装团队收到的回复。

    这是一种"正常情况"。 没有什么问题。  

    以下是新旧生产日期代码的解释:

    将多个 LTC 合并成一批材料。

    在所有 LTC (不同的生产日期代码、例如:2022年8月9日)中、系统/标签将仅显示最新的生产日期代码(2022年9月)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  我们成功解决了问题、非常感谢您的善意帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心…