This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:TPS628660AYCGR 和 TPS628660DYCGR 差异

Guru**** 2382130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167617/tps62866-tps628660aycgr-and-tps628660dycgr-difference

器件型号:TPS62866

大家好、  

您能否告知 TPS628660AYCGR 和 TPS628660DYCGR 之间的规格差异? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的联系、  您是说 TPS628660AYCGR 和 TPS628660BYCGR 之间存在差异吗

    我没有找到  有关 TPS628660DYCGR 的任何信息。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    我是说 TPS628660DYCGR、我可以在内部系统中找到它。 由于版本短缺、库存中有144k D 版本。

    客户需要知道 D 版本是否可以直接替换一个版本。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TPS628660DYCGR 与 具有 VSET/电源不良引脚的 TPS628660BYCGR 类似。 唯一的区别是开关频率为1.1MHz 

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    获取该信息、感谢您的反馈。

    此致、

    Mike