This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054启动失败。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168061/lt1054-lt1054-start-up-fail

器件型号:LT1054

您好~

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706932/lt1054-the-device-is-failed/2612686?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lt1054%2520fail#2612686

e2e.ti.com/.../lt1054-startup-fail

我想知道上述问题是否得到解决。

我遇到与 Link 相同的问题。 该电路包含1页基本电压逆变器。

我使用的是 lt1054 Vout=运算放大器负功率。

1) 1)如果使用数据表中的 tr、是否会得到解决?[23页图30]

2) 使用15V/100mA 时、2N222/2N2219都具有低 PD (~max800mW)、并且在使用100mA 时不能用作加热问题。 是否有任何其他 TR 值得推荐?

3) 3)图15。 基本电压逆变器/稳压器是否会解决此问题?

4) 4)哪个更有效、1)或2)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、kwon、

    请您分享您的原理图吗?

    在上述情况下、我观察到输入电容器小于飞跨电容器。 您的设计中是否如此?

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    第一个链路电路与数据表中的基本电路相同。

    应用了用于上述链路的基本电路。

    它被用作 cin=tal10uF/16V、cout=tal100uf/16。

    您认为 TR 在数据表中添加了电路或基本电压逆变器/稳压器是什么?

    此致、  

    权。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、kwon、

    我希望您的负载连接到正电压、这可能是您用作电荷泵 VIN 的负载。 如果是这种情况、您应遵循数据表图30中的建议、确保在 LT1054启动之前输出不会拉高到 GND 以上。

    不过、我的第一项测试是采用 LT1054未启动的电路板之一、并将输入电容器至少增加到与飞跨电容器相同的电平、甚至更好地增加到飞跨电容器大小的4或5倍(或更多)。

    如果这不起作用、请在启动期间使用示波器检查输入和输出电压、以检查 VOUT 上是否存在正电压。 如果在启动过程中存在正电压、添加晶体管即可解决该问题。

    在正常运行期间、晶体管不会导通、一旦输出变为负电压、晶体管就会在启动期间阻止输出电容器上的正电压。 因此、只要您的负载不会将大量电流从正电源轨传递到负电源轨、您就无需担心功率耗散。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致、