This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:当我尝试将评估模块连接到 PC 时、问题就会出现

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536, BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776781/bq76pl455evm-problem-comes-out-when-i-try-to-connect-my-evaluation-module-with-my-pc

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536BQ76PL536A-Q1

您好!

我将此器件用于我的"学位论文结束"、它将其连接到6节锂聚合物电池、以便在我的 PC 中观察每节电池的电压。 不幸的是、尽管我安装了所需的驱动程序、并按照您的快速入门指南逐步执行、但当我尝试连接时、会出现一条警告。 此警告显示:"未找到设备"。

我已经检查了每个连接、并确保电压达到集成电路、所以我不知道正在发生什么。

是否有人可以向我提供一些关于我可能做了些什么的信息?

事实上、这与此页面上的用户两年前遇到的问题相同、但我不知道他是如何解决的。 我在`m 留下一个链接、将您带到这里:

" https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/491308?BQ76PL536EVM-3-isolated-comm-interface-doesn-t-get-5V-and-GUI-cannot-find-devices-"

谢谢!

Nicolás González μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás、

    欢迎来到论坛! 您共享的链接是指 bq76PL536器件、但您的问题似乎与 bq76PL455有关。 您能否确认您正在使用这2个器件中的哪一个?

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leslie、

    看起来我已经变得不包括了、我正在使用 bq76pl536

    很抱歉这个问题。 您好!
    Nicolás μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás、


    您是否安装了 Aardvark 驱动程序?

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás、

    没问题、感谢您的澄清。 让我们首先调试硬件、以确保在迁移到软件之前设置正确。

    *您能否确认 EVM 是否已进行过任何更改?
    *请分享您的设置图片、以查看您的连接以及您在电路板上的跳线配置
    *您使用的是电池单元还是使用带电阻梯的电源? 对于初始调试、我建议使用电源
    *加电后、BAT、LDOA、LDOD1、LDOD2、REG50 (5V)引脚上观察到的电压是多少、 BAT 上的电流是多少?

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    当然、我已经成功安装了它们。 当我尝试将模块与计算机通信时,出现问题。

    此 EVM 模块具有两个 USB 连接点。 一个用于隔离式连接、另一个没有任何隔离。 我已经检查了两个 USB 连接器、同样的问题也出现了。

    每个引脚都具有所需的电压、但我的怀疑是 SPI 通信、可能有些信号未进入 IC。 您能给我什么建议或建议?

    非常感谢、很抱歉我的英语

    Nicolás μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    我可以确认对 EVM 进行了任何更改。
    正如您所说、我使用的是连接到某些电阻器的电源。
    上电后、您向我询问的电压为:

    BAT 18V (我用作电源的电压)

    LDOA 接近3V

    LDO1和 LDO2没有电压

    REG50 5V

    我要问的另一个问题是、LED 的用途是 D3、D4和 D5、这是什么? 在原理图表中、我可以看到他们在哪里得到了通知、但我不知道他们的工作。

    我将展示我的 EVM 及其连接的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    当您为器件加电时、LDOD1和 LDOD2必须为5V。
    请仔细检查设置。


    请将 Aarvark 连接到 P5。 它在那里工作得更好。

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás

    LED 对于实际系统是可选的。
    我们添加了 LED 来指示 IC 是否打开。
    LED 将在睡眠模式下消失。

    连接并唤醒器件时、您是否看到 LED 亮起?

    您是否使用了实际的电池或电阻分压器?
    您能否向我展示如何为536evm 供电?

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás

    我将关闭此轮距。
    如果问题未得到解决、请告知我们。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    很抱歉我没有回答。 看起来、当我开始使用时、蒸发模块已经损坏了。 无论如何、感谢您的关注。

    在您关闭此轮距之前、您能否确认您提供的用于显示测量值的软件是否适用于任何单个 BQ76PL536A-Q1、或者它仅用于 EVM?

    再次感谢、很抱歉长时间不在。

    Nicolás μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Nicolas、

    我不清楚您要问什么?

    我们的 GUI 可测量多达32个器件、也可与您自己的定制板配合使用。

    我不确定我是否回答了您的问题、但请告知我答案是否不清楚。

    谢谢

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    让我来解释一下:

    得知我的 EVM 已失效(我之前使用过它、可能是短路)后、我已经制作了自己的原型、其中包括一个 BQ76PL536A-Q1

    我的问题是、如果我仍然可以使用您提供的 GUI、那么您的答案是非常清楚的。 最后一个问题、您能否为我的工作推荐一些 SPI 转 USB 适配器?

    再次感谢你
    Nicolás μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicolás、

    您可以使用 Aardvark。 有关详细信息、请参阅 PL536A 用户指南。

    Roger