This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:智能电池充电器 IC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774746/bq24170-smart-battery-charger-ic

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ24773

尊敬的 TI 团队:

您能帮我找到能够为电池充电并同时为系统(主机)供电的最佳 IC 吗?

当我禁用 USB 闪存盘时、电池必须为系统供电。

谢谢!

BR

哈菲德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamouda、

    我需要更多信息来提供帮助。

    什么是电池化学成分(例如锂离子电池)和配置(即1节串联、1节串联、2节并联电池等)?
    电池容量是多少?
    您的输入电压是多少? 您是否会通过 USB 端口供电?
    您是否有主机处理器来控制充电器或它是否需要独立运行?
    什么是终端应用?

    谢谢。
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    我想使用两种电池配置:

    -电池锂离子2节并联,第二个解决方案使用电池锂离子2节串联电池。

    对于第一个解决方案(2节并联):

    -端接电压为3.75V、一节电池的容量为2Ah

    对于第二个解决方案(2单元系列):

    端接电压为7.2V、  一节电池的容量为2Ah

    我需要通过 USB 端口(500mA)为系统供电

    充电器 IC 应该是独立的。 IC 应同时控制系统供电和电池充电。 当我禁用 USB 端口时、电池应该会自动为系统供电!

    主应用系统需要3.3V 电源电压、最大消耗电流为500mA

    提前感谢您的支持

    BR

    Hamouda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamouda、

    3.75V 或7.2V 是锂离子电池的标称电压还是充满电(端接)电压? 请仔细检查电池规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    实际上,我想研究两个案例:

    - 2节串联电池、端接电压为7.2V

    2节并联电池、端接电压为3、75V

    然后、在使用电源管理电池后、我将添加直流开关稳压器或 LDO、为我的系统提供3.3V 电源

    此致

    哈菲德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hafedh、

    考虑使用 BQ25713测试两个用例。

    这是一个降压/升压充电控制器。 如果您使用的是5V USB 输入、则需要升高电压才能为7.2V 系列配置充电。

    如果您的输入源具有更高的输入电压、请考虑使用 BQ24773。 这是一款可通过 I2C 进行编程的降压多节锂离子电池充电控制器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的回复。

    目前、我需要使用其他 IC 充电器来进行电源管理两节并联电池。

    遗憾的是、所有 IC 充电器都是专为电源管理系列电池而设计的!

    您是否有为两节并联电池充电的解决方案?

    规格:

    -每个电池的端接电压为4.2V  

    -每节电池的容量为2.45 Ah

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hafedh、

    您可以使用我上面建议的充电器为并联电池组充电。 由于它们是并联的、因此电池倾向于自平衡、因为它们将共享相同的充电电流和充电电压。


    此致、
    Joel H