This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240大约5%的损坏发生在打开电源时

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776769/tps54240-tps54240-about-5-percent-of-the-damage-occurred-when-the-power-was-turned-on

器件型号:TPS54240

您好 的团队:

输入电压:9V、 输出电压:=15V/-15V、100mA

1. TPS54240大约5%的损坏发生在电源接通时(测试无负载或负载 均已损坏);

2.使用万用表进行测试:损坏的 IC 引脚和正常 IC 之间没有差异;

3. 损坏的 IC 无法开始工作。

使用示波器进行测量:VPP (pin10-pin9)=27.8V;  

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您向我展示的波形看起来正常。
    我想在启动期间、输入端可能存在瞬态情况。
    您可以在启动期间检查 VIN、并检查 VIN 是否存在任何尖峰。 此外、您还可以尝试在-15V 输出到 GND 之间添加肖特基二极管。 二极管的阳极将位于-15V 侧、阴极将位于初级 GND 侧。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

     我测试了 Vin VPP<30V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arief Hernadi:
    您还可以尝试在-15V 之间添加肖特基二极管,其主要功能是什么? 我测试 Vin 波形没有峰值电压;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是为了防止在启动期间电容器 C38和 C39上产生负电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    在测试中、结果如下:

    1. 当电源接通时、VIN=9V、Iout=100mA、一段时间后运行时、tps54240 大约占损坏的4-5%、我使用万用表测试、PIN2和 pin11 短路;

    我 在7.3.14中找到数据表、 当 频率上升时,VIN 为电压下降,因此我使用  WEBENCHRegistered 设计器,结果 开关频率<700K,然后使用600K 频率,测试 结果大约是  所发生损坏的4%,我使用万用表测试 PIN2和 pin11 不短,但 IC 无法工作!

    3.如何 解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查以下几项:

    1) 1)确保电源不受电流限制。

    2) 2)检查电感器电流、确保电感器/变压器不会饱和

    3) 3)检查启动期间 VIN 引脚上是否存在超出 IC 绝对最大值的电压瞬态

    谢谢

    -Arief