This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1708-SP:UC1708输入引脚特性和隔离式 PWM 信号稳定性

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP, UC1708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774820/uc1708-sp-uc1708-input-pin-characteristic-and-isolated-pwm-signal-stability

器件型号:UC1708-SP
主题中讨论的其他器件: UC1708

你好

在我的电路中、我使用 UC1708-SP 驱动器。 我添加了原理图。

UC1708-SP 的输入引脚特性非常有趣。 UC1708-SP IN 引脚的行为类似于来自其隔离电源的分压器和内部的一些电容。

我也不能理解 ENABLE 引脚的特性、不过、它作为原理图工作正常。

数据表中的方框图不足以理解输入特性。

不过、随附的原理图工作 原理图对电路很敏感、隔离式电源的功耗高于5W。 但是、温度只有20°C。 UC1708-SP 上的电压上升、我认为这是正常的。

请听我说。

*请查看设计

*请解释输入引脚的特性

*请解释为什么从输入到 ISO.sGND 需要910R。 当我在输入引脚上使用高于910R 的 电阻器时、如果 PWM 持续变为低电平、输入引脚将检测到 PWM 信号为高电平并打开 MOSFET。  (电路工作反向。)

*请解释串联电阻8.2R 对输入引脚的作用为何,高于47R 驱动器信号非常差,转换器无法正常工作。

*请解释高功耗的原因是什么,系统可能在910R 或8.2R 上发生阻尼。

*请为隔离式 PWM 电源的输入引脚提供接口。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    1.关断引脚不会保持悬空、否则原理图看起来不错。

    当输入变为高电平时、BJT 打开、当它为低电平时、BJT 关闭。 还有其他需要吗?

    3/4. 这些电阻器用于抑制线路上的尖峰、以保护器件的输入。

    5.它是高功耗吗? 我不认为输入电阻会导致 IC 消耗更多功率。 通常、功率消耗来自驱动器驱动的任何 FET。

    6.您的电流输入是否有问题?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.好的。 我们将关断引脚直接连接到 GND。

    2、是的、基本来说。 但是、我们遇到了输入引脚问题。 当我们放置10千欧而不是910ohm 电阻时、系统无法正常工作。 尽管来自 PWM 驱动器的占空比信号处于低电平状态、但输入引脚保持在1.6V、这大于驱动器 IC 的导通阈值电压。 因此、高侧 MOSFET 会持续导通、尽管当占空比= 0时它应该是关闭的。

    实际上、910R 不在线路中。 它连接在输入引脚和 ISO.SGND 之间。 我认为910R 对抑制信号没有作用。 但是、它降低了输入引脚上的 DRVR 信号电压。 另请参阅2。

    4、8R2在线路中。 当我们将8R2增加到47R 时、栅极信号出现故障、并发生误操作。 我们甚至无法监控信号。 我们需要关闭系统并立即加热1708。

    5. 1708的电源额定功率为4W,最大功率为5W。 在更高的功率下、转换器会降低其输出电压。

    如果未提供 SMPS 电源电压、则1708的电源电压为15V、并且 MOSFET 的栅极信号良好。

    当我们提供输入电压并且 SMPS 以额定功率工作时、1708的电源电压从15V 下降到10V。 (MOSFET 栅极信号振幅变为10V。)

    但是、我们认为 MOSFET 的栅极驱动损耗不会太大。

    我们正在等待您的解释。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    2/3. 我跳过了这样一个事实、即您使用变压器来传输隔离式信号。 变压器可被视为理想的电流源。 将910电阻增大到10k 将导致"低"信号阈值增大。 您可能必须坚持910。

    4.由于变压器是一个"理想"电流源、因此您需要一个限流电阻器、以帮助确保我们的器件不会吸收过多电流。 8.2是一个奇怪的值、但通常我看到这个值为10欧姆、所以它不会疯狂。

    5.我同意,这太高了。 让我们看看是否有一种解决方法。

    此外、当我们处于该状态时、我建议断开 NC 引脚上的200kOhm 电阻器。

    您能否为我提供您使用的 FET、以便我能够确定运行 FET 所需的驱动器? (数据表也将起作用)

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据我的原理图、我添加了示波器波形。

    MOSFET 是 JAXA 2SK4051。

    条件1:  功率级不供电。 但所有其他控制系统都已通电。

    下图与条件1相关、红色:UC1708-SP 输入 A 信号、黄色:MOSFET VG-s 信号

    条件2:功率级通电 、所有系统通电。

    下图中 与条件#2相关、红色:UC1708-SP 输入 A 信号、黄色:MOSFET VG-s 信号

    请查看波形。

    答:您能否评论一下、尽管 PWM 信号介于0V 和15V 之间、但输入信号平坦电压为何接近10V?
    b.您能评论一下转换器向负载提供电源时的输入信号下降吗?
    c.当转换器为负载供电时、您能否评论直流/直流电源为何会降至9V?
    d.您能否通过检查上面的原理图来评估输入 A 引脚的压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    a:PWM 信号与输入信号的电压无关。 取决于 Vcc。

    B. 看起来驱动该信号的任何因素都可能需要更多的驱动才能使 UC1708-SP 内部的初始导通

    c:IC 从 Vcc 获取功率、以打开和关闭 MOSFET、从而在它拉功率时、根据连接到 Vcc 的情况、我预计会出现压降。

    D.这与问题 B 相同

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a:PWM 信号介于0V 和15V 之间、我通过所示电路将该信号从隔离变压器传输。 因此、红色输入 A 信号取决于 PWM 信号振幅。 我会监控0V 和15V 之间的输入信号、但它是0V 和10V。 请您再次查看吗?

    b.是否有关于1708的布局优惠的应用手册?

    c.是否有关于采用隔离变压器配置的输入 A 配置的应用手册/原理图?

    在上面的波形之后、我进行了另一项名为条件3的测试、

    我刚刚将8R2电阻器与变压器次级上的1uF 串联、并观察到波形下方的情况。

    条件3:如上所述,8R2刚刚在电容器和二极管之间移动到左侧,功率级不供电。 但所有其他控制系统都已通电。

    红色:UC1708-SP 输入 A 信号、黄色:MOSFET VG-s 信号

    d.请针对条件3评估上述波形。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gg、

    很抱歉、我以为我们是在讨论 UC1708器件
    我希望输入端具有15V 信号的1:1变压器的输出为15V

    您看不到15V 这一事实意味着您的变压器似乎有问题。
    我对如何更好地实施此电路没有太多的建议。

    UC1708有什么特别的问题吗?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    答:1708的布局产品是否有任何应用手册?

    b.是否有关于采用隔离变压器配置的输入 A 配置的应用手册/原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    没有应用手册讨论隔离变压器配置的布局或原理图。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Daniel。

    a:电源 GND A 是否连接  到 UC1708A-SP 内部的电源 GND B?

    b.电源 GND A 是否连接   到 UC1708A-SP 内部的逻辑 GND?

    c.电源 GND B 是否连接   到 UC1708A-SP 内部的逻辑 GND?

    D.输入 A 和输入 B 的阻抗是多少? 它们都是高阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    a b & c)所有接地端虽然不一定连接、但它们之间都具有 ESD 保护、这意味着接地端之间不能存在较大的电压差。

    d)注意、虽然"高阻抗"、但泄漏电流相当高

    谢谢、

    Daniel