This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:TIDU412A 电源设计问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, TIDA-01541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768955/ucc28711-tidu412a-power-supply-design-issue

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:AMC1301TIDA-01541

我正在按照 TIDU412A 的设计为变频驱动器设计电源。 电源从主 VFD 整流器获取输入直流电压;我在电源输入端排除了二极管整流器、我的电源设计从原理图8.1的 L1和 L2电感器开始、并遵循 TIDU412A 中详述的其余设计。

 我在8.1中检查连接器 j=J5处来自 VDC_meas 的电压。它应该反映输入直流电压(除以匝数比并通过电阻分压器)、但当我改变输入直流电压时、这个结果并不一致。  

请帮我解决这个问题。

原理图(第31页)和设计参考 TIDU412A:-

www.ti.com/.../tidu412a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    感谢您关注 TIDU412A。 您在 J5上看到的电压是多少? 电压是否随输入变化? 16V 输出电压在您更改输入电压时是否保持稳压? 您是否看到反激式转换器的占空比随输入电压的变化而变化? 如果将负载施加到+16V 和-16V 电源轨、行为是否会发生变化?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了一个值表、这些值是我在 J5上使用不同输入电压测量的。 16V 输出上没有负载、因为我不使用-16V 电压、所以我没有连接 D27和 D25以及16V 和-16V 的后续组件。  

    开关频率(在开关的引脚6 DRV 处测得)在大约30kHz 和60-70kHz 之间交替变化、占空比保持在6%至8%之间。 我已经在不同的输入电压下验证了该结果。

     我将附上栅极信号示波器屏幕截图供您参考。

     

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    占空比看起来很小。 在此设计中、直流链路电压测量取决于 MOSFET 导通时间、以便感测直流链路。 您的24V 输出是否有任何负载? 您能否尝试在24V 电压轨上施加2A 负载、并查看 J5上的电压是否增大?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    最初、我仅消耗几百毫安、现在我已将其增加到1.3A。 J5上的电压确实发生了一点变化。 例如、在430Vdc 输入下、J5的电压最初为1.632V、随后变为1.86V、输出电流为1.3A。 但根据 TIDU412A 第22页的公式54、J5上的电压仍然不应如此。   

    占空比也略有变化。 导通时间保持在大约5us、而频率在35kHz 和71kHz 之间交替、从而产生17%至35%的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    对延迟答复表示歉意。 J5电压低于预期的原因可能是稳态下的频率和占空比发生变化。 在24V 电压轨上具有2A 负载时、反激式转换器是否具有一致的开关频率? 断开的输出可能会导致偏置绕组电压出现一些振荡、从而使反激式器件的工作点发生变化。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在电源上针对不同负载进行了各种实验。 我注意到的一件事是、如果我将负载连接到 VAUX 电源、占空比不会保持恒定(VAUX 之前通过我们之前的讨论加载过)。 因此、我断开了 VAUX 负载(占空比停止变化)并观察到不同负载下的 J5电压。 结果是、J5上的电压取决于输入直流电压和连接到24V 电源的负载、即输入直流电压与 J5上输出电压之比随输入直流电压的变化以及连接的负载的变化而变化 24V 输出。 而根据 TIDU412A、该比率应保持恒定。 我通过加载和卸载+/-16V 输出电源来检查这一点。

    对于电源而言、另一件看起来奇怪并且可能与此问题相关的事情是、如果我如 TIDU412A 的原理图8.1所示连接电感器 L1和 L2、则电源运行变得不稳定、 它停止工作并开始生成脉冲、就像尝试打开一样。 这种情况通常发生在输入直流高电压、电压约为600V 的情况下。 但是、当我用二极管替换 L1时、效果非常好。 我向电源大容量电容器提供的直流输入电压来自1700uF VFD DC-Link。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    感谢您的更新。 根据占空比的不同、我预计 J5的电压会发生一些变化。 TIDU412正确、表示 VD_MEAS 处的电压将是变压器匝数比反射的输入电压。 必须注意的是、这仅在初级侧 MOSFET 导通时才适用。 当初级 FET 关断时、D24将反向偏置。 然后将 VDC_MEAS 馈送到 RC 滤波器中、该滤波器将为您提供 VDC_MEAS 的"平均值"、J5处的电压是从该 VDC_MEAS 平均值降压的电压。 如果占空比较大、我希望 J5上的电压更大。 如果占空比很小、我希望 J5上的电压更小。

    在连接 L1和 L2的测试过程中、直流输入是应用于测试中的 J2、还是应用于 J1?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    只是想检查您的调试工作是如何进行的。 请告诉我、我是否可以做任何其他事情来提供帮助。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如讲义中所述、电流感应电阻器 R22为0.91 Ω。 我之前使用的是1欧姆、现在将其更改为0.91欧姆、并重复所有测试。  

    但它会提供相同的结果。 增加负载并在 VAUX 上施加负载会改变 J5上的电压、加上输入输出电压比也会改变(随着输入电压的变化)。 我打算使用此电压检测来触发过压/欠压故障、但由于涉及的变量过多、导致了 J5的电压变化、恐怕这会导致故障触发。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    我已要求此参考设计的原始设计人员对此进行评论。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    原始设计师现在已不在办公室、但下周同一时间应该回来。 对拖延表示歉意。 如果您希望在设计中实现输入 UVLO 的其他想法、我可以推荐一些替代方案。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahsan、

    对延迟答复表示歉意。 使用这种间接输入电压感应方法、变压器中的任何泄漏都会影响 J5产生的电压。 这不是一种精确的输入电压感应方法。

    如果需要更精确的方法、我建议使用另一种方法。 其他电机驱动设计已使用 AMC1301等隔离式放大器来实现输入电压检测。 请查看 TIDA-01541原理图的第3页:www.ti.com/.../tidru21a.pdf、以供参考

    此致、
    本·洛夫