This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:同步建议。 有源钳位正向拓扑的整流器控制器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9656, UCC27511, UCC24630, UCC24610, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772713/ucc2897a-recommendation-for-sync-rectifier-controller-of-active-clamp-forward-topology

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP9656UCC27511UCC24630UCC24610

在 TI 网站上搜索我无法获得 SR 控制器在次级侧支持 ACF 拓扑、当前的解决方案采用了具有自驱动电路 UCC27511的评估板(PMP9656)电路设计、我对自驱动 SR 解决方案没有信心、因此想 咨询 TI 专家是否有可用的控制器?

应用条件:输入电压42~57Vdc、输出12V/25A 300W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laisan、

    正向拓扑的优势之一是可以轻松使用自驱动 SR。 您设计的输出电压是多少?您对自驱动方法有什么顾虑?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1)。 如前所述、42 ~ 57Vdc 输入的输出电压为12Vdc。

    2)。 我对自我驱动型方法的担忧:

       a.无 ZVS 或 ZCS 等传感功能

       b.没有任何保护功能、如输出短路、OVP、OCP、欠压等

       C.在高侧和低侧 MOSFET 之间击穿风险

       d.更宽的输入范围

       e. DCM 和 CCM 模式之间的转换

        f. MOSFET 参数的偏差

    上述缺点 表明、使用自驱动电路进行分立式解决 方案很难支持、因此、希望找到控制器解决方案来替代它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laisan、

    由于开关损耗较低、有源钳位正向通常以非常高的开关频率运行。 它在 CCM 下运行。 这为基于 VDS 控制的 SR 控制器带来了挑战。 我们观察到、一旦转换器进入 CCM 运行、效率就会大幅下降。 在这种工作模式下、与二极管相比、SR 提供的效率更低。

    基于频率预测的 SR 控制器实际上效果更好。 在这种情况下、UCC24630将是更好的选择、至少对于续流二极管而言是如此。 只要开关频率是固定的、它就会在初级侧导通之前关闭 SR。

    另一种选择是使用 UCC24610、该器件能够从初级侧获取信号、从而更大限度地减少击穿、 但它具有自己的偏置和驱动电压限制、因为它是为 USB 输出而设计的、所以它被限制在5V Vcc 和栅极驱动电平上。

    您始终可以使用隔离式栅极驱动器来完成此任务。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    查看 UCC24610/630数据表后、两个 SR 控制器适用于反激式拓扑、我希望使用 UCC2897A ACF 控制器的电流解决方案采用 oward 拓扑。 请 仔细检查一下吗? 如果 24610/630芯片能够支持有源钳位正向、是否将基准电路作为评估板或数据表进行参考?   即使是一个封装中的两个或双芯片驱动高侧和低侧 MOSFET、我也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laisan、

    我的建议来自 SR 应用工程师、因此我相信 UCC24630和 UCC24610可用于有源钳位正向(ACF)拓扑。 最大的挑战是 ACF 在其大部分负载范围内将处于连续导通模式 CCM。 CCM 会使基于 VDS 感应的 SR 控制器保持 MOSFET 导通、即使绕组电压发生变化、并且在 CCM 模式下 SR 关闭之前会出现瞬时短路。 UCC24610可以接受穿过隔离栅的输入信号、以命令 SR 控制器关闭 MOSFET。

    在 ACF 应用中、我不认为使用 SR 控制器会增加解决方案的价值、如果可能、我会尝试使用自驱动方法。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅您网站中的两个芯片数据表(封面页显示了反激功能和原理图的24630、反激式和应用原理图的 LLC 的24610 )、正如我之前提到的、如果24610/630芯片可以支持有源钳位正向、  您是否将参考电路作为评估板或数据表供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laisan、

    我们没有任何将 SR 控制器用于有源钳位正向设计的参考设计、这是因为拓扑可以使用自驱动 SR、并且使用 SR 驱动器对性能的影响很小。

    如前所述、UCC24630和 UCC24610可用于有源钳位正向(ACF)拓扑、但在 CCM 运行模式下运行时、如果 SR 控制器没有从初级侧获得关断命令、则存在瞬时短路的风险。

    如果您访问 TI.com、您会看到一个有关电源培训的部分和一个关于有源钳位技术的部分、 即 www.ti.com/.../slup262.pdf

    它包含一个以自驱动 SR 为示例的12V 输出的原理图。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、TI 没有 SR 控制器来支持使用 UCC24630/10的 ACF 正向拓扑或基准电路在 CCM 模式下运行时、我会与其他芯片制造商一起搜索 SR 解决方案。