主题中讨论的其他器件:PMP9656、 UCC27511、 UCC24630、 UCC24610、
在 TI 网站上搜索我无法获得 SR 控制器在次级侧支持 ACF 拓扑、当前的解决方案采用了具有自驱动电路 UCC27511的评估板(PMP9656)电路设计、我对自驱动 SR 解决方案没有信心、因此想 咨询 TI 专家是否有可用的控制器?
应用条件:输入电压42~57Vdc、输出12V/25A 300W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI 网站上搜索我无法获得 SR 控制器在次级侧支持 ACF 拓扑、当前的解决方案采用了具有自驱动电路 UCC27511的评估板(PMP9656)电路设计、我对自驱动 SR 解决方案没有信心、因此想 咨询 TI 专家是否有可用的控制器?
应用条件:输入电压42~57Vdc、输出12V/25A 300W
尊敬的 Peter:
1)。 如前所述、42 ~ 57Vdc 输入的输出电压为12Vdc。
2)。 我对自我驱动型方法的担忧:
a.无 ZVS 或 ZCS 等传感功能
b.没有任何保护功能、如输出短路、OVP、OCP、欠压等
C.在高侧和低侧 MOSFET 之间击穿风险
d.更宽的输入范围
e. DCM 和 CCM 模式之间的转换
f. MOSFET 参数的偏差
上述缺点 表明、使用自驱动电路进行分立式解决 方案很难支持、因此、希望找到控制器解决方案来替代它。