请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 大家好、
当我写入以下命令 echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/2-0030/select_engine 时,我会遇到类似5562 2-0030的错误:lp5562的直接固件加载失败,错误为-2;lp5562 2-0030:返回到用户帮助程序
有人能不能建议出什么问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回答。
我使用的是 Linux 4.9内核、我要实现的是使用执行引擎使 LED 闪烁。 为此、我将使用文档中提供的简单命令。这些命令如下所示
用于 RGB 的 ECHO "RGB">/sys/bus/i2c/devices/xxxx/engine_mux #引擎多路复用器
echo 2 >/sys/bus/i2c/devices/xxxx/select_engine #2用于绿色通道 回波1 >/sys/class/firmware/lp5562/loading 回波"4000600040FF6000">/sys/class/firmware/lp5562/data 回波0 >/sys/class/firmware/lp5562/loading 回波1 >/sys/bus/i2c/devices/xxxx/run_engine
但是、在执行命令选择 SELECT_ENGINE 后、我收到此错误。 我无法识别出我哪里出错了