This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:关于 UVLO 并支持交流和直流输入

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774617/ucc28051-about-uvlo-and-support-of-ac-and-dc-input

器件型号:UCC28051

您好!

 

关于 UCC28051D、我的客户提出了一些问题。

 

(1)根据数据表、ULVO 为12.5V (典型值)。 但一些特征数据是在 Vcc=12V 时获得的。

(下图(图15/16))

 


 

在这种情况下、我们应该如何解释它? 请您解释一下吗?

 

(2)他们将设计两个条件、如下所示。

・AC/DC 输入:AC100-AC264V        输出:DC390V

・DC/DC 输入:DC100V                     输出:DC390V

 

UCC28051D 能否支持交流和直流输入?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    VCC UVLO 导通阈值典型值为12.5V、而关断阈值典型值为9.7V。 这意味着 VCC 最初必须大于12.5V、但随后可以在不关闭控制器的情况下降低至12.0V。

    我需要检查该控制器是否可以使用直流输入、然后返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    该器件将能够支持直流输入。 它将用作传统 TM 升压转换器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    我已将您的答案通知给我的客户。

    我将关闭此主题。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199