This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53625:布局问题-反馈和偏置引脚

Guru**** 2810945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774865/tps53625-layout-question--feedback-and-bias-pins

器件型号:TPS53625

数据表中的布局建议图60显示了使用两个独立连接将反馈和偏置路由到 Vout 的情况。 我使用的是固定的3.3V 版本。

1. 如果 PCB 中有3.3V (VOUT)平面、是否可以将这些信号直接连接到内部电源平面? 由于 Vout 和检测点之间可能出现的任何小压降、我不是很担心微小的 Vout 调节误差。

2、即使没有内部平面、也可以使用单根线迹将这些信号路由到 Vout 吗? 同样、假设我不关心微小的 Vout 调节误差。

谢谢、

标记蜂鸣器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们将有人支持这个问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    请确认器件型号 TPS53625。 因为它支持1.52V 的最大输出电压。
    数据表中没有图60。
    谢谢。
    此致、
    Rama。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    数周以来、我们一直没有收到您的反馈。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢