请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 大家好、
我有一位客户使用 TPS53681、他们有兴趣了解16位寄存器中仅记录为8位的最后8位以及预期结果。
主要问题是关于 IC_DEVICE_ID 寄存器、该寄存器在数据表中为81h、但输出为8101h。
通过查看其他8位记录寄存器-寄存器98、输出为3305h、寄存器5C 为 C0F4h。
感谢您的见解! 谢谢!
此致、
~John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.