This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:是他们的任何其他方法、而不是使用 Fusion GUI 来配置 UCD90120的电源序列

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774724/ucd90120a-is-their-any-other-method-rather-than-using-fusion-gui-to-configure-power-sequence-the-ucd90120

器件型号:UCD90120A

您好!

    我需要从 Linux 而不是 Fusion GUI 为 ZC706电路板的 ucd90120a 配置数据闪存?

    是 Fusion GUI 的任何替代方法。

谢谢。

KS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    除了 Fusion GUI 外、还有许多方法可以对 UCD90120A 进行编程。

    您可以使用 Linux 内核 I2C 驱动程序对数据闪存进行编程。

    简单的方法是使用 Fusion GUI 导出数据闪存写入脚本 csv 文件。 此 csv 文件包含所有数据闪存数据、这些数据已根据所需的 I2C 处理器格式进行组合。 您的 Linux 驱动程序只需按照数据闪存写入脚本文件、即可将每条命令行写入器件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yihe 的答复。

    是的、我可以使用 Linux I2C 驱动程序、但在哪里可以找到将电源序列编程到新的 ucd90120a 芯片的过程步骤。
    如果您在“帮助我”之前执行了任何操作。
    我还需要将电源定序设置为适用于 ZC706 Zynq 的 UCD90120A 所需的任何现有代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请在您的 PC 上安装 Fusion GUI、使用 Fusion GUI 根据自己的要求配置器件。 配置完成后、请使用 GUI 导出数据闪存脚本文件。 获得数据闪存写入脚本文件后、只需使用 Linux 驱动程序即可在脚本文件之后发送命令。

    请从此处获取数据闪存脚本文件、您将知道下一步要做什么。

    如果您对前面提到的步骤有任何疑问、请观看下面的培训视频。

    training.ti.com/fusion-digital-power-designer

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。
    此致
    Yihe