This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS659037:如何启动 AM5748使用不带 PWRON 按钮的 TPS6590378

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5748, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777077/linux-tps659037-how-to-start-up-am5748-use-tps6590378-without-pwron-buttom

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5748

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 TPS6590378作为 AM5748的 PMIC、我们的产品是边缘计算网关。

作为参考设计、系统在向下推 PWRON 底部后启动。

但我们的大多数客户都希望网关在电源供电时启动、而不会采取任何底层操作。

那么、如何处理这种情况?

谢谢你。

BR、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    它们应该能够通过上拉电阻器将 PWRHOLD (GPIO7)连接到 VRTC 来自动引导。 在设备专家处循环确认。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    Rick 是对的。 但是、如果将 PWRHOLD (GPIO_7)连接到 VRTC、请确保在断开电源之前有一种禁用 PMIC 的方法。 RESET_IN 或断电可以是此选项。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nastasha:

    如 AM574x Sitara 处理器器件版本1.0中所述、i862复位应使用 PORz、而 i863 MMC2在从复位释放后立即具有 PU/PD 争用。

    我们希望使用 i862的实现2:实现了可生成具有 outPMIC 支持的 PORz 的附加电路、因为这是处理软件复位和 eMMC 的合适解决方案。

    ,这一点、PWRHOLD (GPIO_7)应始终保持低电平、这将与您的建议相冲突。

    我们是否有了更合理的解决方案?

    情况紧急、非常感谢。

    BR、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我不确定我是否理解您的问题。 PMIC 具有引导选项、可在电源序列完成后切换 PORz、以解决处理器的863勘误表问题。 这是您想要的吗?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    还有两个问题:

    1.我们是否可以使用后面的 sch 为 TPS659037加电?

    如果我们需要外部低电平信号来对 PWRON 引脚进行三倍采样、那么低电压电平的脉冲宽度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以在不使用 PWRON 函数的情况下将 PWRON 引脚悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想使用 PWRON、则可以将其保持悬空。 在 PWRON 上有一个上拉电阻器不会打开器件、因为它需要在 PWRON 上进行从高电平到低电平的转换以启用 PMIC。

    打开 PMIC 的另一个选项是在 GPIO_7 (POWERHOLD)上使用使能信号。 当该 GPIO 为高电平时、器件将打开、当它设置为低电平时、器件将关闭。

    谢谢、

    纳斯塔莎