This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:同一批次中的所有 PCB 上都没有 Qi 锁。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770277/bq51003-i-don-t-get-a-qi-lock-on-all-pcbs-in-the-same-batch

器件型号:BQ51003

我已经使用了数据表  (和开发板)中建议的 BQ51003电路 、但在原型批次中、只能锁定大约10个 PCB 中的5个。

3 个不同 的现成 Qi  TX 单元也是如此。

随附:-  

 —RX 电路原理图 jpg

-  所用 RX 线圈的数据表

- BQ510003 输出上的信号 ,您可以在其中看到它开始通话并提高速度,但随后会自动关闭并再次启动

- 为 MCP73833 电池充电控制器提供电流限制设置为200mA 的电流   

- 如果电池已充满电并且电路已关断、因此几乎没有负载、则仍然没有锁定

有没有关于我可以尝试解决此问题的想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attachmentse2e.ti.com/.../Coil-_2D00_-Farnell-2367225.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    仔细检查 R49和 Q5 (AD 和 AD-EN)的安装情况--如果安装了 R49,它将导致设备在启用输出时关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R49绝对未安装。 如果我们无法使 Qi 正常工作(或 Q5切换)、这只是一个备份、以便我们可以恢复到直接充电选项。 如果在充电+输入端施加电压、则不能锁定 Qi 的电路板会正确切换 Q5、这可确认 a) AD 和/AD-EN 连接正确、b) BQ51003 BGA 芯片安装正确且工作正常 (此外、您还可以看到 TX 和 RX 之间存在通信、这表明它正在尝试锁定)。 TX 单元是否从 USB 连接发送任何诊断信息、或者仅供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TX 不会发送任何诊断。

    此时、RECT 电压下降与启用输出的时间有关。 将 RECT 电压调节至7V、然后打开输出。
    在此期间、输出电压有什么作用?
    电流限制设置为大约300mA。

    线圈调优需要一点调整。 线圈 L 约为27uH、C 为68nf/68nf/47nF (C24/C29/C39)、这是100kHz 目标的高电平。 需要大约47nF/47nF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、您好、感谢您记住我! 自周末以来、我已经稍微偏离了方向、但希望尽快尝试一些不同的帽子。
    会让您随时了解最新信息。 此致 Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill,您好,很抱歉以前没有回来。 我现在重新研究这个问题、并将很快向您提供更新。 请现在保持此主题处于打开状态。 Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们可以离线解决此问题。
    查找来自我的消息。