This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:效率变化最大/最小值

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774464/lm5019-efficiency-variation-max-min

器件型号:LM5019

您好!

数据表的图1中有一个效率图。 当输入电压为48V 时、输出电流为100mA、我们可以看到效率约为80%。

在该配置中、效率有多大变化? 我们关心功耗、因此我们想知道它。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这也取决于您选择的外部组件、例如电感器等
    您可以尝试 webench 并输入您的配置、然后查看您的配置的效率曲线

    www.ti.com/.../LM5019

    右侧是一个设计工具、您可以在其中输入配置

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief-San、
    我尝试了 Webench、但我认为效率显示了拼写错误值。 确定了拼写错误值后、效率会有多大变化?
    显示参考编号(如+/-0.5%)或其他内容会很有帮助。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么意见吗? LM5019变化是否会影响效率数字? 如果是、效率会影响多少? 如果不是、请告诉我这样的信息。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们无法自行量化 LM5019的变化、因为所选电感也会发生变化。
    如果我们只考虑数据表中的 Rdson 损耗、那么您可以看到使用 I^2*R 时 Rdson 典型值到 Rdson 最大值的变化量
    您还可以尝试使用 webench 在不同的环境温度下测试器件、并查看效率有多大差异

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Webench 效率的准确性如何? 客户更改了不同的 DCR 电感器并对效率进行仿真。 效率变化仅为0.1至0.2%。 我们想知道我们是否能相信这一结果。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、webench 结果通过工作台进行验证。
    我没有在该特定器件上进行产品开发、因此我不知道它们在工作台和工作台之间有多大差异。
    我想说的是、您可以在 EVM 中测试您的设计、并查看作为第一个原型、您的设计的预期效率有多高。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢
    -Arief