This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于3.3V 和5V 输出的电源模块、可满足 IEC60601医疗应用的要求。

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824, TPS82150, LMZ21701, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776576/power-module-for-3-3v-and-5v-output-which-could-meet-iec60601-medical-application

主题中讨论的其他器件:TPSM84824TPS82150LMZ21701LMZM23601

尊敬的 TI:

它是否具有任何 适用于3V3和5V 输出的推荐电源模块。

对于5V 输出、额定输出电流为6A 至8A。

对于3V3输出、输出电流额定值为~ 1A。

输入电压为12V。

对于医疗应用、可满足 IEC60601要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是推荐的电源模块:

    • 12V 输入、5V 输出、6至8A:TPSM84824
    • 12V 输入电压、3.3V 输出电压、~1A:
      • TPS82150
      • LMZ21701
      • LMZM23601

    您能详细介绍 IEC60601要求吗? 您尝试满足哪些确切要求?

    此致、

    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如 、泄漏电流< 300uA、ESD 测试高达15kV (空气)、 8kV (接触)

    我不确定 TI 是否有这种测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表规格通常不详细说明泄漏电流。 不过、它确实显示了轻负载时的静态电流和输入电流。 关于 ESD 额定值、数据表详细介绍了人体放电模型和充电器件模型。

    您是否对上面列出的任何电源模块感兴趣、或者您是否仍在寻找其他电源模块?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以获取有关此内容的更新吗?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈、因此我认为您的问题已在您的结尾得到解决 因此、我将关闭该线程。 如果没有、您可以在下面发布回复以继续进行故障排除对话。

    此致、

    Jimmy