This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:直流/直流、稳压器、负载断电情况

Guru**** 2768385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773812/tps40170-dc-dc-regualtor-power-down-situation-with-load

器件型号:TPS40170

您好、TI 成员  

我正在使用附加文件"适用于主电源的 TI Web 工作台仿真"的值。  

但它不运行输出电压。  

案例1)无负载时输出电压12.3V 正常

CASE2)负载条件下3[V]下的输出电压  

问题在哪里?"

我的原理图使用附加文件的 TI 仿真值。  

e2e.ti.com/.../5367.TPS40170_5F00_IN24_5F00_OUT12_5F00_IO6A.pdf

BR

Wonjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我们展示正常和的 SW 波形和栅极驱动波形的一些示波器截图
    工作异常。

    请根据数据表计算检查您的设计值。

    请向我们发送您的 PCB 层的截屏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi。

    我很抱歉。 我在出差。

    我将与大家分享所请求的一些范围快照和修订历史的摘要。

    我的 shecmatic 使用附加文件的 TI Webench 仿真值。

    e2e.ti.com/.../4061.TPS40170_5F00_IN24_5F00_OUT12_5F00_IO6A.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS40170-Questions-History.pptx

    此致、

    Wonjae Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将尝试在发布此帖子后作出响应。
    我将关闭第二个帖子。

    您将同时显示6.4V 输出电压和12V 输出电压。 您有两种设计吗?
    此外、在幻灯片4上、底部波形是 SW 上的电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Frank De Stasi。

    1.我没有两种设计。  

    仅在幻灯片3上、当 R44为1K 时输出6.4V、当523为1K 时输出12V。

    但是、当负载出现在523时、输出为3.3V。  

    您了解吗?

    当 R44的值为1K 时、无论是否存在负载、都会输出6.4V 电压。 当 R44的值为523时、在有负载时输出3.3V、在无负载时输出12V。

    2.它是3.3V 输出时的正确 SW 输出波形。

    我希望12V 输出具有或不具有负载。

    正在等待回复。

    此致。

    WonJae Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 revA 的补偿尝试 RevB 吗?
    从 A 变为 B 的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我已经尝试过。

    应用14V 或更高电压时、Rev.A 输出12.6V。

    将 Rev.A 更改为 Rev.B 的原因是我想应用 TI 仿真中提供的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果结果正确、我会返回 RevB 板上的 revA 补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。  

    我有另一个新问题。

    SS 引脚电容器的电容值为47nF、大于 TI 仿真中提供的2.2nF、因此上述所有问题都将消失。

    原因是什么?

    SS 引脚上的电容器如何影响输出电压?

    是否需要直接连接到 SS 引脚以获取波形?

    还是 SS 引脚电容器上的接线产生相同的结果?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 电容器的值设置器件工作时输出电压上升的时间
    使能。 它还设置故障的重新启动时间、如数据表中所述。 越大
    SS 电容器输出电压上升得越慢。 较慢的上升时间也有助于限制浪涌电流
    输入电源的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能