大家好! 我是一名电气工程学生、尝试设计一个用于电子音乐仪器的 PSU。 输入为15V 开关桌面 PSU。 我需要3个不同的电源轨:+12.7V (2.9A)、-13V (2.8A)、+6.5V (1.1A)。 主要要求是、它必须尽可能无噪声和纹波。 以下是我的问题;
哪种降压控制器最适合此应用? 每个电源轨是否应该使用相同的控制器? 每个控制器是否应以相同的频率工作? 我可以在同一 PCB 上布局所有电源轨吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好! 我是一名电气工程学生、尝试设计一个用于电子音乐仪器的 PSU。 输入为15V 开关桌面 PSU。 我需要3个不同的电源轨:+12.7V (2.9A)、-13V (2.8A)、+6.5V (1.1A)。 主要要求是、它必须尽可能无噪声和纹波。 以下是我的问题;
哪种降压控制器最适合此应用? 每个电源轨是否应该使用相同的控制器? 每个控制器是否应以相同的频率工作? 我可以在同一 PCB 上布局所有电源轨吗?
Seyfullah、
有许多可能的解决方案。 我将从 Webench 电源架构开始:
您可以输入您对3个电源轨的要求。 我已提交您的要求、工具已返回:
电源1、LM25085、12.7V @ 2.9A
电源2、TPS563200、6.5V @ 1.1A
电源3、LM25088-2、-13V @ 2.8A
毫无疑问,还有许多其他可能的解决办法。 或者、您也可以使用常规 Webench 设计工具并输入您的各个电源轨:
输入第一个电源轨的要求返回111种可能的设计解决方案。 您可以浏览他们、挑选最适合您需求的功能以及您所熟悉的复杂程度。 如果您是电源新手、您可能希望专注于模块(最简单)或集成开关转换器(中等)、并避免使用控制器(最困难)。 您在上面提到了控制器。 是否需要使用控制器? 您能否使用具有集成 FET 或模块的转换器?
让我解决您的个人顾虑:
为了实现最低纹波和噪声、您可以在开关电源之后使用 LDO 跟随器。 您将需要将开关的输出升高到所需的 Vout 加上 LDO 的压降电压。 遗憾 的是、我们没有额定电流高于1.5A 的负输出 LDO。您可能需要改用次级输出滤波器、除非您可以将该输出拆分为两个1.5A 输出。
这最好取决于您的独特要求。 您可能会发现一个能够满足所有三个要求的转换器。 但是 Webench 建议使用三个不同的转换器。 您可以使用上面的链接浏览解决方案。
在同步相同频率下运行可能有一些优势。 许多转换器将支持该功能、但您很可能必须提供外部时钟。 您可能会发现、每一个转换器的相位差操作都是有益的、但是相位差同步的主要优势在于电源的输入侧。 另一个复杂之处在于、负输出反相降压/升压电路将需要时钟(以及任何其他控制电路)进行电平转换。
是的、您可以在同一 PCB 上进行所有设计。 确保遵循您所使用的每个转换器的布局指南。 请特别注意反相降压/升压。 IC 接地充当该拓扑中的负输出电压。
另一种可能是具有3个隔离式输出的单电源、但您可能不想设计自己的定制变压器。
如果您有其他问题、请告知我们。
你好、John。
我决定使用转换器而不是控制器。 在这个网站上做了一些重新创建、我认为这个解决方案更好。
使用 TPS54320、然后使用 LDO、+15V 至+12.7V (2.7A)
使用 TPS54620作为逆变器、然后使用 LDO、将+15V 更改为-13V (2.6A)
使用 TPS54320、然后使用 LDO、+15V 至+5.5V (1.04A)
我正在尝试找出作为逆变器的 TPS54620的最大输出电流是多少。 在此处找到了应用指南、但公式对我来说有点复杂。 我需要估算输出纹波电流等 但我认为它可以提供2.6A 电流。 我是对的吗?
我计划为每个电压轨设置500 kHz 的 SWF。 我是否需要同步它们? 我真的不知道怎么做:(
我知道这些器件具有过流保护、但是否有任何方法可以在外部设置输出电流?
我找不到任何使用开关转换器和 LDO 的参考设计。 我还想检查它、看看应该将电容器放在电源轨上的哪个位置。
S、
我不知道 Webench 编号来自何处、但对于基本 TPS54560B (您应该使用 TPS54560B、因为 TPS54560是 NRND)直流/直流转换器、您可以在开关频率下获得大约5mV 的纹波。 请参阅 TPS54560B 数据表中的以下示例:
该波形显示了20MHz BWL 时的基本纹波。 您可能还会看到输出端存在高频开关噪声。 从开关节点到 GND 的 RC 缓冲器电路以及输出端的一些 HF 旁路电容器将有所帮助。 您还可以考虑向输出添加铁氧体磁珠。 数据表中还有其他示例波形。 如果您有其他问题、请告诉我。
我实际上没有输入任何输入信息。 但我希望将此台式机适配器用作处理器。 这里是数据表 ;
www.meanwell.co.uk/.../gs90-spec_4.pdf
这里是 Webench 上的项目链接;