This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:第二相加/减相的稳定性

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777439/tps62480-stability-of-adding-shedding-2nd-phase

器件型号:TPS62480

尊敬的所有人:

数据表的图30和图31似乎是 第二相在负载情况下增加/减少的波形、此时负载是如何变化的?
我想确认输出电压也不会因负载突然变化而波动。
您有波形吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    感谢您的请求! 对于这些测试、负载变化呈线性变化、使用了三角负载。 这些数字旨在更好地了解系统是如何切换模式的。 此测试期间未施加负载瞬态。

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、感谢您的回答。
    我的客户担心电压变化。
    即使瞬态负载是模式变化的计时、电压是否也没有变化?
    请 如果您有数据、请将其发送给我。
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    当系统从1相位模式线性转换为2相模式时、我们不会观察到明显的下冲/过冲。

    如果您担心的是系统在1相至2相模式的瞬态负载下运行时的系统调节、那么图32/33和36将对您有所帮助。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian

    感谢您的支持和信息。

    谢谢、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps62480_5F00_20190318.pdfI由 EVM 测量、能够获得良好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    很棒,很高兴听到这个消息!
    谢谢!

    此致、
    Dorian