This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270EVM:TPS65270

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270EVM, TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771484/tps65270evm-tps65270

器件型号:TPS65270EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65270

你好

我希望在 我的新开发之一中实现 TPS65270。 为此、我采用了 TPS65270EVM 进行了预测试。

我在以色列的一家认证实验室对 TPS65270EVM 进行了初步测试

 

TPS65270EVM 应在射频器件中实现、因此我选择提及的限制:

EMC (EN 301489-3 B 类)和射频 RX 模式(EN 300 220-1)

 

3m 处的设置:

 Ω Ω 输出 VO1 (5VDC)和 VO2 (3.3VDC)、我连接了3.3 μ A 和5 μ A、以便在每个输出中获得1A 电流(不是最坏的情况)。

输入电压16VDC。

 

结果:

绿线:EN300 220、 RX 模式38.2dbuV/m

灰色:-40/-47 dBuV/m EMC EN55032 B 类

 

我犯了什么错误? 如何修复异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否正在进行辐射 EMI 测试?  

    您可以像下面那样缩短负载连接、然后再次测试。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议-短接负载线。
    您是否建议在输出或输入中添加 EMI 抑制滤波器〉铁氧体磁珠? 如果是、请在此处建议器件型号。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    有3项建议:  

    1、建议在 LX1/LX2节点处添加 RC 缓冲器、设置 R=2.2欧姆、C=470pF、之后再次测试。  

    在电源和 VIN1/2引脚之间添加磁珠、PN 为  BLM31KN801SH1L 供您参考、 之后再次测试。  

    在电源和磁珠之间添加 EMI LC 滤波器、L=2.2uH、C= 47uF // 4700pF (MLCC)、之后、再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、很抱歉耽误您的回答。

    有一条建议、您需要写入以添加缓冲器 R=2.2欧姆和 C=470pF。 我是否在正确的位置添加了它(用红色书写)? 您能不能确切地写我要添加它还是添加图片(添加图片更好)?

    有一项建议、您需要在电源和磁珠之间添加"MI LC 滤波器、L=2.2uH、C=47uF // 4700pF"

    我是否添加了正确的、(用红色书写)? 您能不能确切地写我要添加它还是添加图片(添加图片更好)?

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    请参见下面的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最后一个问题,请帮助我理解为什么您建议我补充:

    • 建议在 LX1/LX2节点处添加 RC 缓冲器、设置 R=2.2 Ω、C=470pF、然后再次测试。
    • 在电源和磁珠之间添加 EMI LC 滤波器、L=2.2uH、C= 47uF // 4700pF (MLCC)、然后再次测试。

    我想从你的建议中学习,而不是在没有理解的情况下实施。
    请向我解释您的解决方案是什么以及如何计算 C 和 L 值。

    谢谢你

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Ilya  

    RC 缓冲器用于过滤 LXX 节点上的高频振铃。  

     LC 滤波器用于进一步滤除 LXX 节点上的高谐波、并防止其传导到 Vin 电源。  

    LC 值是根据经验得出的。  

    对于 LC 计算、您可以参阅以下应用手册。  

    BTW、建议在 C=47uF 时使用 ECAP。