This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:AN-1571快速入门指南

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776542/lm5575-an-1571-quick-start-guide

器件型号:LM5575

尊敬的先生。

我的客户已开始使用 AN-1575进行 LM5575设计

快速入门指南。

文档定义为 Rfb1 (10)& Rfb2 (9)。

另一方面、公式 9定义为 Rfb1 (9)。

以下哪项是公式 9、 Rfb1 (10)或 Rfb2 (9)的正确答案?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看计算器、您应该使用 Rfb1或 R1的值来计算此公式

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arief-San。

    非常感谢您的建议。

    这是 Rfb1 (10)的缺失键入。
    是否可以更正《AN-1571快速入门指南》?
    因为指南将是初学者的好参考。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确答案。 或者、您也可以使用此页面底部提供的计算器
    www.ti.com/.../toolssoftware

    它正在开发工具中

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief-San。  

    我尝试使用 Webench 工具创建设计文件。 如下所示。  

    Vout = 12V。  

    Rcomp = 2.7kOHM 基于 Rfb1、976OHM。  

    Rcomp = 24.2kOHM 基于 Rfb2、8.87kOHM。  

    Fomula (9)哪一项正确? 我想再次确认。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai-San、

    Rcomp 值将取决于 Vout 分压器上的 Rtop 反馈电阻 。 在上面的原理图中,即 Rfb2。

    进一步的 Rcomp 值决定了交叉频率。 在用户指南中,交叉频率似乎是针对20kHz。 在 Webench 中,它将是扩散的,因此您可能会看到 Rcomp 和 Ccomp 的值有差异。

    您只需遵循 Webench 设计并在工作台上进行验证。

    ----阿姆布雷什