This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:电池电量低%

Guru**** 2513815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776975/bq27320-battery-low

器件型号:BQ27320

大家好、

我知道、可以通过"电池电量低%"参数设置 EDV2阈值。
*“电池电量低%”的默认值为7%。



我认为建议使用7%(默认值)、但您能告诉我在什么情况 下应该设置 另一个值吗?  

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Yaita
    我们不建议更改该值、除非7%不会接近 OCV 曲线的拐点区域。 选择这些值是为了确保电芯低于膝点区域。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的支持。
    我想提出进一步的问题。

    我的客户想要 将"电池电量低%"从默认值(7%)设置为另一个值(8%、9%、10%等)。
      其目的是为了根据系统要求更改 FCC 的更新时序。

    1)
    我认为 更改"电池电量低%"是更改 FCC 更新时序的唯一方法。
    我的理解是否正确?

    2)
    如果他们将"电池电量低%"从默认 值(7%)设置为另 一个值(8%、9%、10%等)、会有什么问题?

    最好的雷加拉德
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Yaita
    1.是的
    2.没有问题。 7%只是一个任意的否、客户可以根据需要进行修改。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的支持。

    我的客户将电池低电量百分比从7%(默认值)更改为80%、然后 他发现 尽管电池正在放电、但 RSOC 不会从99%降低。
    您是否知道 BQ27320的预期行为?

    将 Battery Low %设置为80%的背景是、他只是想在电池电压大约为3.55V 时更新 FCC。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、


    很抱歉我弄错了。 我认为这种监测计与我们的其他 IT 监测计类似、其中电池电量低只是一个设置点、监测计将仅指示电池电量低。 这在该电量监测计中完全不同。 我查看了 TRM、它确实用于 FCC 学习。 您的客户绝对不会将该值设置为80%。 3.55V 是否对应于您设备上的80% SOC?


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的回复!

    >3.55V 是否对应于设备上80%的 SOC?
    我听说3.55V 为74%(接近80%),因此在  本例中,我的客户在电池低电量=80%的情况下进行了测试。

    我了解我的客户 不应将电池电量不足率更改为80%。
     是否有任何标准可更改 Battery Low%值? 是否有建议的范围?
    我还听说我的客户将电池电量低百分比更改为10%、然后 他确认工作正常(没有被遗忘)。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Yaita
    因此、监测计学习 FCC 的想法是、您需要处于电池 OCV 的拐点区域附近。 您的电池低电平不能高于此值。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的支持。

    >因此,监测计学习 FCC 的想法是,您需要在细胞 OCV 的膝部区域附近。
    如果我的客户希望将电池电量低%设置为尽可能高、 他应该如何考虑?
    我想进一步询问"膝部周围"



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为这是此监测计的问题、因为正如您看到的、更高的设置会导致您的问题。 您将需要考虑我们的 IT 测量仪表。
    谢谢
    Onyx