主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
我有 一个要 复位的 BQ34z100EVM。 如果我的理解是正确的、我需要在重置器件之前将其解封。 我使用 了 BQstudio 主屏幕右侧"命令"窗口中的按钮来解封密钥。 执行此操作后、我在"Commands"窗口下方的"Log Panel"中的列"cmd"中收到了代码"36720414"(我已附上主页屏幕图片及以下代码)。 接下来、我使用"Advanced Comm I2C_FUNSEAL 键。 折页 是我输入的参数:I2C 地址:AA;起始寄存器地址:00;要写入的字节:72 36 14 04。 但是、器件不确认此写入操作。 我的程序中有哪些错误? 是否有另一种方法可以解锁器件或直接将其复位? 谢谢!