This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302中的变压器声音

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777685/ucc256302-transformer-making-sound-in-ucc256302

器件型号:UCC256302

您好!

我们使用 UCC256302制造了27V/20A SMPS 的原型。

在突发模式下,我们将从变压器获得声音,如.TIK  TIK TIK TIK    。 重复性突发频率为每20ms 一次。

电流。 突发模式结束且声音也消失、此后达到20安培。 变压器没有噪声。

变压器详细信息如下所示、

内核:PQ3535

初级匝数:24

二次侧匝数:3+3

辅助辅助绕组匝数:2.

LM:400uH 和

LR:9uH

外部串联电感器:30uH。

这种声音的原因是什么?

有什么解决方案??

谢谢、此致、

亚洲