This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF12840:BUF12840数据表说明

Guru**** 2636295 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF12840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774032/buf12840-buf12840-datasheet-description

器件型号:BUF12840

尊敬的先生:

我读取 BUF12840数据集、然后有2个问题。

Q1)第4页 有关 EA1、EA0的引脚说明

   它显示 EEPROM select bit*。 如果未使用自动运行,则应将 EA*连接至逻辑“0”。

   我认为 TCON 可以读取和写入 BUF12840 DAC 寄存器、即使 EA*为"1"第8页图10。

   我想知道  为什么使用命令设置(无自动运行)时 EA*应该为'0'?

Q2) P10表4 EEPROM 配置

   如果 EA0 = 0且 EA1 = 1、BANK0启动 ADC 为361、则表明2k EEPROM 是可接受的。

  但2k EEPROM 是256x8、因此 ADC 361超出存储器大小。

  为什么2k EEPROM 可以?

此致;

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我明天将回答您的问题。

    谢谢、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Q1)使能引脚用于在主模式和从模式之间进行选择。
    a) en=高电平:在 POR 之后、BUF12840将自动启用 EEPROM、因为它是总线的主器件。 读取 EEPROM 后、BUF12840进入从模式、TCON 为主器件
    b) en=低电平:BUF1280将直接进入从模式、而 TCON 是主器件。 在 POR 之后、更改 EN 状态不会产生任何影响

    Q2)我下周再见

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costin-San;

    感谢您重放。

    Q1)-->我理解您的意见。 但是、仍然存在一个问题。

           EA (1:0)在从机模式时是否需要为"00"?

           因为 T-CON 可以将数据设置为 BUF1240的 DAC 寄存器。 我认为 EA (1:0)在从机模式时与 DAC 寄存器无关。   

     此致;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。 使能引脚在受控模式下设置 BUF12840、EA 仅在主控模式下有效

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin-San;

    感谢您的支持。

    至于 EEPROM 大小、我 再次阅读 buf12840数据表。

    即 P10表4

    "(2)当 EA0 = 0且 EA1 = 1时、需要使用芯片选择引脚来支持页/块地址定义的 EEPROM 类型
    (例如、A0是字地址的一部分)。"。

    只需更改2k EEPROM 地址映射即可。

    例如、我设置2k EEPROM 的引脚 A2 A1 A0 ="001"。

     此致;