This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LDO (78L12)>100ºC Ω

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773328/lm5160a-ldo-78l12-100oc

器件型号:LM5160A

您好!

我们将 LM5160A 用于 Flybuck。 输入为9~36VDC、输出为24V。 我们需要以下电源:

  1. 24Vdc / 0~200mA
  2. 12V 直流/35mA (使用78L12 LDO)

有一个问题是、当 LM5160A 的输入低于12.5V 时、U3 (LDO)温度非常高(100ºC μ V)。

你有什么建议吗?

此致、

Aaron

P.S.负载始终为35mA/12VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入为9V 时、您能否检查24V 次级电源轨电压是多少? 您还可以检查初级输出电压是否仍为-8V
    此外、您能否检查初级侧上的电感器电流、并发现它未达到电流限制并导致调节损耗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    C14和 C11的电压以及 R5的电流如下:

      

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    次级侧的电压看起来正常(C14)、C11也处于调节状态。
    您是否有变压器的数据表? 您还可以在示波器上检查 C14上的电压是否稳定。
    如果存在振荡、您可以尝试放置一个齐纳二极管、以确保 LDO 的输入端没有尖峰。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    PT-022694的数据表如下所示:

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    C14波形图如下所示:

    P.S. VIN=9V

    你有什么建议吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    问题已解决。 我们移除了从+12V 到 Vin 的二极管连接。
    非常感谢。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    当输入电压< 12V 时、输入电流变为正常。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、好的、我很高兴它现在运行正常。
    我在原理图上没有看到从+12V 到 VIN 的二极管。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    另一个板中的二极管。 这是一种早期设计。 新设计要求输入电压为9~36V、而不是24V。 因此、我们需要移除 D3、以便在新设计中与 LM5160A 配合使用。

    此致、

    Aaron