This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:计算环路补偿

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8803, TL431, TPS23753A, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771392/tps23753-calculate-loop-compensation

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件:PMP8803TL431TPS23751

你好!
我阅读了文档 slva305c、第2.9-2.10节。 计算 Cctl (38)的公式。  如何计算此公式中使用的 GMO 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    GMO 是2.10.2中指定的调制器/光耦合器传递函数。 要在2.10.3中计算 CCTL、您需要将此传递函数公式设置为0.75、然后通过第2.10.2节向后计算、以找到 CCTL 公式中使用的其余值。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我明白了。  在表达式(38)中,错误,而不是 GMO,|GMO (2*Pi *F0)| 应该被写入。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我对该表达式还有另一个问题(38):

    进行一些转换...

    如果我们使用以下值、则得到平方根下面表达式的负值。

    表达式38出错? 计算 Cctl 值时是否出错?

    请帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    您是否尝试获得 MPS Plus 滤波器和负载(MPF)传输功能? 我建议在本文档中将其更改为2.9.1、并从此处继续努力。

    您是否在重新补偿设计时遇到问题? 请告诉我您的要求、我可以推荐您可以尝试的成熟的参考设计。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    否、我尝试使用值 rctl、Rob 和 ect 计算 Cctl 值。 如文档 slva305c.pdf 中所示。 我没有得到50.3nF 的结果。
    我决定执行反向变换、以确保原始值正确。 最后、我得到根表达式在指定值处为负。

    是的、我在重新补偿我的设计时遇到了问题。 原理图随附。 输入电压:36-57V、输出:24V、540mA
    在设计原理图时、我使用了应用参考设计 PMP8803、PMP5595和文档 slva305c.pdf。

    谢谢、

    Sergei

    e2e.ti.com/.../PoE_5F00_Edited.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    查看附加的23V 参考设计(PMP21655)中的反馈值。 请注意 R29:它用于确保满足最小阴极电流以实现调节(有关 R20电阻器的大小、请参阅 TL431数据表上的 IMIN)。 我建议添加此内容。

    此外、我建议显著降低您的输出电容。 您的输出电容器极点可能太强。 对于启动器、22uF 可能就足够了。

    请记住、PMP21655使用 TPS23751、而不是 TPS23753A、是2类设计。

    e2e.ti.com/.../PMP21655A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    e2e.ti.com/.../PMP21655A_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    您是否仍在处理您的问题或找到解决方案? 如果是、您能否单击您认为最有用的帖子上的绿色按钮?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我仍在处理问题、 我有疑问。 为( PMP21655A (001)_Sch.PDF)安装了什么电容器 C15?

    谢谢、  

    Sergei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    C15是一个额外的共模隔离电容器、如 C25。 将它们放在变压器的高侧和低侧(C25)上可提供额外的共模噪声路径。 此外、这可能会提高 EMI 性能。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师