This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:设计示例问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777329/lm5106-design-example-question

器件型号:LM5106

您好!

我正在阅读 LM5106数据表第8.2节中的设计示例。

在第8.2.2.1节中、它声明 Qtotal = Qgmax + Ihbo *(Dmax/fsw)。 在数据表的前面部分、Ihbo 被定义为 HB 引脚的总工作电流(1.5-3mA)。 但是、设计示例中使用的 Ihbo 值为10uA -与 Ihbs、HB 到 VSS 静态电流匹配。

以下哪项是正确的值? 使用 Ihbs (10uA)得出的结果表明 Qtotal 几乎完全由 Qgmax 定义、或多或少与占空比/频率无关。 Ihbo (3mA)将提供更多的占空比变化。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    感谢您关注 LM5106。 我确实看到了您在数据表中提到的内容、我会推荐以下内容。 对于在较高开关频率下运行的应用、我会在 Qtotal 公式中使用 IHBO、因为这可能会对计算出的 Cboot 值产生一些影响。 IHBO 参数列在500kHz 开关频率下。
    对于电机驱动等低频应用、工作电流将低得多、但放电时间将更长。
    对于低频应用、我将使用 IHB 静态电流参数来确定 Qtotal。
    请确认这是否回答了您的问题。 如果您需要其他信息、可以在此主题上发布。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您认为什么是"低频"应用-您的评论似乎暗示500kHz 将是"高频"、而使用100kHz 的示例属于您的"低频"类别。 分频线在哪里?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    感谢您的回答。 我建议使用一条除数线、建议使用50kHz、这是一个保守数字。
    相对于开关频率、工作电流通常是相当线性的、静态静态电流的初始偏移为。
    在低于500kHz 测试条件的频率下使用指定的 IHBO 将导致稍高的 Qtotal 计算、这将在 Cboot 值中创建裕量。
    您的应用的开关频率是多少? 通常、我们看到使用100V 驱动器的电源转换器在200kHz 及更高频率范围内、500kHz 相当常见。 电机驱动和其他应用的功耗可能会低得多。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我使用的开关频率约为100kHz。 在这种情况下、与 HB 静态电流相比、工作电流可能会产生显著影响吗?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    对于100kHz 操作、我建议使用 IHBO 工作电流来确定启动电容值。 使用指定为500kHz 的 IHBO 将导致 CBOOT 的建议值稍高、这将增加一些裕量。

    最好为 CBOOT 添加一些裕度、以解决温度和施加的电压引起的电容变化。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以请求有关此主题的其他信息。

    此致、

    Richard Herring